欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

轴承的概要与使用范例

  • 2022.05.18 14:24:47
  • 米思米
  • 4731

什么是轴承?

  支承旋转的轴,且为了确保其准确、顺畅地旋转而使用的零件。

  通过使用轴承,抑制轴旋转时产生的摩擦、减少能耗与发热,防止零件损坏。

  由于轴承具有此类作用,因此多用于以运输机为主的各种机械,同时必定组装在带旋转零件的设备中。

  构造方面如右图所示,由“滚珠(或滚针)”、“外圈”、“内圈”组成。

  “滚珠(滚针)”与“外圈”、“内圈”呈点(线)状接触的同时旋转,以此减轻摩擦。


  ■构造图

轴承的概要与使用范例

轴承承受的负载方向

  ① 沿垂直方向施加在轴上的负载——径向负载

  ② 沿水平方向施加在轴上的负载——轴向负载(推力负载)

轴承的概要与使用范例

  轴承有各种类型,所承受的负载方向不同。

  此外,其用途可能会受到种类的限制。

  为此,必须根据用途选择合适的类型。


米思米的轴承种类与特长米思米的轴承种类与特长

轴承的概要与使用范例

轴承选择步骤

Step1:根据负载方向选择轴承种类


负载方向仅径向

径向与

轴向(推力)

仅轴向(推力)

轴承种类

深沟滚珠轴承

向心球轴承

带止推滚珠轴承

带止推滚针轴承

产品页码

P.725~P.730

P.747~P.748

P.749~750


Step2:根据使用环境选择轴承材质

环境普通环境

高湿度

有水·化学品的飞沫

材质

SUJ2

SUS440C

SUS304

树脂


Step3:根据使用环境选择轴承盖(向心球轴承·带止推滚珠滚针轴承不需要,请参阅Step4)

轴承的概要与使用范例

Step4:选择与所用轴相匹配的内径尺寸(d)

Step5: 选择与所用固定座相匹配的外径尺寸(D)

Step6: 根据机械手册等资料计算选出额定负载合适的轴承

Step7: 确认容许转速大于所用转速的轴承

轴承的概要与使用范例

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities